990-55222D-034

Giriş Kontaklarının Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Kontaklar ve röleler öğesine dokunun ve yapılandırmak istediğiniz giriş kontağını seçin.
  2. Seçilen giriş kontağının aşağı açılan listesinden bir işlev seçin:
    Yok: Bu giriş kontağına bir eylem atanmadı. UPS'i jeneratör besliyor: UPS'in jeneratör ile çalıştığını gösteren giriş. UPS bir jeneratör tarafından beslenirken akü şarj akımındaki azalmayı da seçmelisiniz. Jeneratör beslemesi sırasında akü şarj gücü ayarını %0 (akü şarjı yok), %10, %25, %50, %75 veya %100 (tam akü şarjı) olarak ayarlayın. Jeneratör beslemesi sırasında akü şarj gücü yalnızca bu işlev için seçilebilir.
    Topraklama arızası: Topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut. Akü odası havalandırması çalışmıyor: Akü odası havalandırmasının işlevsiz olduğunu göstermek için giriş. Giriş aktif olduğunda, akü şarjörü kapanacaktır.
    Kullanıcı tanımlı 1: Genel amaçlı giriş. Harici akü izleme bir arıza tespit etti: Harici akü monitörünün bir arızasına işaret eden giriş. Giriş aktif olduğunda, UPS alarm verecektir (başka bir işlem yapmaz).
    Kullanıcı tanımlı 2: Genel amaçlı giriş. Yüksek verimlilik modu devre dışı bırakıldı Bu giriş etkinleştirilirse UPS'in yüksek verimlilik moduna (ECO modu ve eConversion modu) girmesi engellenir veya herhangi bir aktif yüksek verimlilik modundan çıkar.
    Harici enerji deposu denetimi küçük bir hata tespit etti: Harici enerji depolama monitörünün küçük bir hata tespit ettiğini belirten giriş. Harici sinyal şarjörü kapatır: Bu giriş etkinleştirilirse şarjör harici ekipmandan gelen bir sinyal üzerine, örneğin harici enerji deposundan gelen bir sinyal üzerine KAPALI konuma geçer.
    Harici enerji deposu denetimi büyük bir hata tespit etti: Harici enerji deposu denetiminin büyük bir arıza tespit ettiğini gösteren giriş. Trafo sıcaklığı çok yüksek Trafo için yüksek sıcaklık alarmı olduğunu gösteren giriş.
    DC ground fault: DC topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut. Aküden normal çalışmaya gecikmeli aktarım aktif Aküden normal çalışmaya gecikmeli geçişin etkin olduğunu gösteren giriş.
    NOT: Bu işlev, yalnızca Schneider Electric tarafından bir giriş kontağı için yapılandırılabilir. Bir giriş kontağı bu işlev için yapılandırıldıktan sonra, söz konusu giriş kontağı yalnızca Schneider Electric tarafından başka bir işlev için yeniden yapılandırılabilir.
  3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.