990-55222D-034

UPS Ayarlarını USB Aygıtından Geri Yükleme

NOT: UPS, yalnızca aynı UPS’den kaydedilmiş ayarları kabul edebilir. Diğer UPS'lerden kaydedilen ayarlar tekrar kullanılamaz.
Ayarlar yalnızca UPS bakım bypass’ı çalışmasında veya kapalı moddayken geri yüklenebilir.
  1. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini kapat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
    NOT: Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi kapatma süresinin sonunda açmayın, çünkü bu ekrana gelen gücü kesecektir.
  2. Konfigürasyon > Kaydet / geri yükle öğesini seçin.
  3. Ön kapıyı açın.
  4. USB aygıtınızı sistem seviyesi denetleyicisindeki USB bağlantı noktası 1'e takın.
  5. USB cihazından kaydedilen UPS ayarlarını uygulamak için Geri yükle öğesine dokunun. Sistem seviyesi kontrolörünün otomatik olarak yeniden başlatılmasını bekleyin.
    NOT: Geri yükleme süreci tamamlanana kadar USB cihazını devre dışı bırakmayın.
  6. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları takip edin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.