990-55222D-004

Gendan UPS-indstillingerne fra en USB-enhed

BEMÆRK: UPS'en kan kun acceptere indstillinger, der oprindeligt blev gemt fra samme UPS. Indstillinger gemt fra andre UPS'er kan ikke genbruges.
Indstillingerne kan kun gendannes, når UPS'en er i vedligeholdelsesbypassdrift eller er slået fra.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned eller Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
    BEMÆRK: Du må ikke åbne enhedens indgangsafbryder UIB ved slutningen af nedlukningssekvensen, da dette vil slukke for strømmen til displayet.
  2. Vælg Konfiguration > Gem/gendan.
  3. Åbn fordøren.
  4. Sæt USB-enheden i USB-port 1 i systemniveaukontrolenheden.
  5. Tryk på Gendan for at anvende gemte UPS-indstillinger fra USB-enheden. Vent, indtil systemniveaukontrolenheden automatisk genstarter.
    BEMÆRK: Fjern ikke USB-enheden, før gendannelsesprocessen er færdig.
  6. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op eller Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.