HMIG3X
A: Interfaz de la Salida auxiliar/Salida del altavoz (AUX)
Esta interfaz es la salida de alarma o salida del avisador y la salida de audio.
B: LED de estado*1
C: LED de acceso a la tarjeta*1
D: Interfaz USB (mini-B)*2
E: Cubierta de la interfaz de la unidad de expansión (EXT)*3
La unidad de expansión se puede integrar en la abertura de la cubierta de la interfaz de la unidad de expansión, y la batería para la reserva de memoria se puede conectar o sustituir.
F: Cubierta de la tarjeta de almacenamiento
G: Cubierta de la tarjeta del sistema
No puede abrir esta tapa cuando el Box Module está en operación.
H: Interfaz USB (Tipo A)*2
I: Interfaz Ethernet (Ethernet1)*2
J: Interfaz Ethernet (Ethernet2)*2
K: LED de COM1*2
L: Interfaz en serie (COM1)*2
M: Interfaz en serie (COM2)*2
N: Interfaz del módulo de visualización
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE QUEMADURAS
No conecte el cable de comunicación de Modbus RJ-45
a la interfaz Ethernet.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
*1 Consulte Indicaciones del LED
*2 Consulte Especificaciones de la interfaz
*3 Consulte Sustitución de la batería principal




ATENCIÓN