HMIG3X
A: 辅助输出/扬声器输出接口 (AUX)
此接口是报警输出或蜂鸣器输出和声音输出。
B: 状态 LED*1
C: 卡访问 LED*1
D: USB (mini-B) 接口*2
E: 扩展单元接口盖 (EXT)*3
可以将扩展单元嵌入到扩展单元接口盖开口处,可以连接或更换后备电池。
F: 存储卡盖
G: 系统卡盖
当主机模块操作时,您不能打开此盖。
H: USB(A 型)接口*2
I: 以太网接口 (Ethernet1)*2
J: 以太网接口 (Ethernet2)*2
K: COM1 LED*2
L: 串行接口 (COM1)*2
M: 串行接口 (COM2)*2
N: 显示模块接口
小心 |
|---|
|
烧伤风险
请勿将 Modbus RJ-45 通讯电缆连接到以太网端口。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
*1 请参阅LED 指示
*2 请参阅接口规格
*3 请参阅更换原电池




小心