EIO0000003568_05

Colocar el soporte de fijación (HMIDT35X )

Al usar el soporte de fijación opcional (N.° de referencia: HMIZXFIX1), puede asegurar el Box Module al módulo de visualización.

Paso

Acción

1

Enganche el extremo del soporte de fijación en el orificio de ventilación en la parte superior del módulo de visualización y utilice un tornillo (una pieza) para sujetar el soporte de fijación en la parte posterior del Box Module. El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Soporte de fijación

2 Orificio de ventilación

AVISO
DAÑOS MATERIALES
No aplique más de 0,5 N•m (4,4 lb-in) de par de apriete al tornillo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Si el soporte de fijación está conectado, no podrá conectar la unidad de aislamiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?