EIO0000003570_05

安装固定架(HMIDT35X )

通过使用固定架可选部件(部件号:HMIZXFIX1),您可以将盒模块固定到显示模块。

步骤

操作

1

将固定架末端卡扣到显示模块顶部的通风孔中,使用螺丝(1 个)将固定架固定到主机模块。需要 0.5 N•m(4.4 lb-in) 的力矩。

1 固定架

2 通风孔

注意
设备损坏
拧紧螺钉时,请勿施加超过 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 安装固定架后,您不能安装隔离设备。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?