EIO0000004132.03

Procedimiento para retirar el módulo del riel DIN

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Mantenga presionado el botón en la parte superior del módulo posterior y retire el módulo posterior.
  2. Presione el adaptador de instalación del módulo posterior y desenganche la parte inferior del adaptador del riel DIN.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.