EIO0000004132.03

Conexión de la abrazadera del USB mini-B

Cuando usa el cable USB micro-B (opcional), puede utilizar la abrazadera del USB mini-B incluido en el kit de accesorios (se vende por separado) para evitar que el cable se desconecte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • Verifique que la alimentación y el cableado de entrada y salida (E/S) cumplan con los métodos de cableado para la Clase I, División 2.
  • Si sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.
  • Confirme que el cable USB se haya sujetado con la abrazadera del USB antes de usar la interfaz USB.
  • Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
  • Use la interfaz USB (micro-B) para una conexión temporal solamente durante el mantenimiento y la configuración del dispositivo.
  • No utilice la interfaz USB (micro-B) en lugares peligrosos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Inserte el cable USB en la interfaz USB (micro-B).
    1. Interfaz USB

  2. Sujete la abrazadera del USB para colocar el cable USB en su lugar. Inserte el soporte del USB en la interfaz USB (micro-B).

    B. Abrazadera del USB

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.