EIO0000004132.03

Memoria

Memoria del sistema*1 Flash EPROM 1 GB (sistema operativo, datos del proyecto y otros datos)
Memoria de respaldo*1*2 NVRAM 512 KB

*1 La capacidad de uso de cada memoria depende del software de edición de pantallas que utilice.

*2 Para HMISTM6BOXIOT, la memoria de respaldo no se utiliza.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.