EIO0000004132.03

Procedimiento de instalación en el riel DIN y el panel

Esta sección describe cómo conectar el módulo posterior en un riel DIN y el módulo de visualización al panel.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Cuando use este producto en lugares peligrosos de Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, instale este producto en un recinto que impida que el operador toque la parte trasera de este producto sin utilizar herramientas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Siempre debe usar la junta de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Conecte el cable de separación al adaptador de instalación del módulo posterior. Ajuste los tornillos en ambos lados del conector del cable para sujetar el cable al adaptador.
  2. Posicione la ranura en la parte superior del adaptador de montaje del módulo posterior en el borde superior del riel DIN.
    NOTA: Instale el adaptador en un riel DIN que sea compatible con IEC 60715 TH35-7.5.
  3. Presione el adaptador hacia abajo hasta que la ranura en la parte inferior del adaptador de instalación entre debajo del riel DIN.
  4. Inserte y empuje el módulo posterior hacia el adaptador hasta que encajen en su lugar.
  5. Coloque el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla orientada hacia abajo.
  6. Compruebe que la junta esté colocada firmemente en la ranura del bisel que recorre el perímetro del marco del panel.
    NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.
  7. De acuerdo con las Dimensiones del corte del panel de este producto, corte una abertura de montaje en el panel.
  8. Introduzca el módulo de visualización y el dispositivo antirotación en T en el orificio del panel por la parte frontal. Utilice la llave de vaso para ajustar la tuerca. El par de apriete necesario para la tuerca es de 1,2 a 2,0 N•m (10,62 a 17,70 lb-in).
    NOTA:
    • El dispositivo antirotación en T se utiliza para montar el módulo de visualización horizontalmente en el panel. Cuando no utiliza una «T» antirotación, si aplica una fuerza de 2,5 N•m (22,12 lb-in) o más al módulo de visualización, puede hacer que el producto gire. Cuando no utiliza una «T» antirotación, si aplica una fuerza de 6 N•m (53,10 lb-in) o más al módulo de visualización, puede hacer que el producto gire.

    • Si el espesor del panel no cumple las condiciones especificadas, use el espaciador (se vende por separado).

    1. Módulo de visualización

    2. Panel

    3. Tuerca de instalación

    4. Dispositivo antirotación en T

    5. Llave de vaso

  9. Inserte y empuje el cable de separación hacia el módulo de visualización hasta que encajen en su lugar.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.