EIO0000004132.03

Procedimiento de desmontaje

Esta sección describe cómo quitar el módulo posterior y el módulo de visualización del panel.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Asegúrese de quitar el módulo posterior del módulo de visualización sin torcerlo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Mantenga presionado el botón en la parte superior del módulo posterior y retire el módulo posterior.
  2. Quite la tuerca y el módulo de visualización del panel.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.