EIO0000004134.03

DIN 导轨和面板上的安装步骤

本节介绍如何在DIN导轨上安装背部模块和从面板上安装显示模块。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查装置是直流供电。
  • 在 I 级 2 区 A、B、C 和 D 组危险环境中使用本产品时,将本产品安装到一个机柜中,防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏
务必使用安装垫圈。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 请将分离电缆连接到主机模块安装适配器。固定电缆接头两侧的螺钉,以将电缆固定到适配器上。
  2. 将主机模块安装适配器的顶部凹槽放置在 DIN 导轨的顶部边缘。
    注: 将适配器安装在符合 IEC 60715 TH35-7.5 的 DIN 导轨上。
  3. 向下推适配器,直到安装适配器的底部凹槽卡扣到 DIN 导轨下面。
  4. 径直将主机模块插入并推入适配器,直至其锁定到位。
  5. 将显示模块放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。
  6. 请检查防水橡皮垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。
    注: 安装垫圈除具有防水功能外还可吸收振动,务必使用安装垫圈。要了解如何更换安装垫圈,请参阅更换安装垫圈
  7. 根据该产品面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。
  8. 将显示模块和防转三通从正面插入面板孔中。用套筒扳手拧紧螺母。螺母需要 1.2 至 2.0 N•m (10.62 至 17.70 lb-in) 的力矩。
    注:
    • 防转三通用于在面板上水平安装显示模块。如果不使用防转三通,则向显示模块施加 2.5 N•m (22.12 lb-in) 或更大的力可能会使产品旋转。如果使用防转三通,则施加 6 N•m (53.10 lb-in) 或更大的力可能会使产品旋转。

    • 如果面板厚度不符合配合产品使用的条件,请使用垫片(单独出售)。

    1. 显示模块

    2. 安装面板

    3. 安装螺母

    4. 防转三通

    5. 套筒扳手

  9. 径直将分离电缆插入并推入显示模块,直至其锁定到位。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.