7EN02-0468-01

À propos de ce manuel

Le présent manuel décrit les fonctions de l’appareil de mesure d’énergie monophasée iEM2435 / iEM2455 et fournit des instructions d’installation et de configuration.

Les termes « compteur », « appareil », « équipement » ou « produit » employés dans ce manuel désignent indifféremment tous les modèles iEM2435 / iEM2455. Les différences entre modèles, par exemple pour les fonctions disponibles sur certains appareils uniquement, sont indiquées avec le numéro de modèle en question dans le présent document.

Ce manuel suppose une connaissance minimale des appareils de mesure d’énergie en monophasé, de l’équipement et du réseau électrique dans lequel le compteur est installé.

Ce manuel ne fournit pas d’informations de configuration pour les fonctions avancées qui seraient utilisées par un utilisateur expert pour effectuer une configuration avancée. Il ne fournit pas non plus d’instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration de l’appareil à l’aide de systèmes ou de logiciels de gestion de l’énergie autres que l’outil Modbus et M-Bus.

Afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, veillez à utiliser la version la plus à jour du logiciel embarqué de votre appareil.

La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.

Documents associés

Numéro

de document

Fiche d’instructions iEM2435 / iEM2455

JYT8368500 / JYT8368600

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?