7EN02-0468-01

Présentation

M-Bus est un protocole de communication maître/esclave (EN13757-3) dans lequel le maître émet des transactions et les esclaves répondent avec l’information ou l’action demandées. Les données sont transférées au moyen de télégrammes hexadécimaux.

L’appareil peut communiquer avec votre PC. Pour lire les registres de l’appareil, vous devez d’abord installer et configurer le logiciel PC. Utilisez un convertisseur de niveau M-bus pour connecter l’appareil au PC.

Le câble doit être relié aux bornes 10 et 11. L’adresse de communication par défaut de l’appareil est 00.

Les paramètres de communication M-Bus par défaut sont les suivants :

  • Vitesse de transmission 2400

  • 8 bits de données

  • Parité paire

  • 1 bit d'arrêt

Les autres valeurs de vitesse de transmission sélectionnables sont 9600, 4800, 1200, 600 et 300 bauds. Les paramètres de bits de données, de parité et d’arrêt ne peuvent pas être modifiés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?