7DE02-0468-01

Überblick

M-Bus ist ein Kommunikationsprotokoll (EN13757-3), das nach dem Master-/Slave-Prinzip funktioniert. Dabei initiiert der Master Transaktionen und die Slaves antworten mit den angeforderten Informationen oder Aktionen. Die Übertragung von Daten erfolgt mittels Telegrammen im Hexadezimalformat.

Das Messgerät kann mit Ihrem PC kommunizieren. Um die Messgerätregister auszulesen, müssen Sie zuerst die PC-Software installieren und konfigurieren. Verwenden Sie einen M-Bus-Konverter, um den PC und das Messgerät miteinander zu verbinden.

Das Kabel muss an den Klemmen 10 und 11 angeschlossen werden. Die Standard-Kommunikationsadresse des Messgeräts lautet 00.

Die Standard-M-Bus-Kommunikationseinstellungen sind folgende:

  • Baudrate = 2400

  • 8 Datenbits

  • Gerade Parität

  • 1 Stoppbit

Die Baudrate kann auf die Werte 9600, 4800, 1200, 600 oder 300 Baud eingestellt werden. Die Werte für Daten, Parität und Stoppbits können nicht geändert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?