7EN02-0468-01

Prise en charge du protocole M-Bus

L’appareil prend en charge le protocole M-Bus comme suit :

  • Communications mode 1 (bit le moins significatif en premier).

  • Formats de télégramme :

    • Un seul caractère

    • Trame courte

    • Trame longue

  • Codes de fonction (bits de champ C 3-0) :

    • SND_NKE : Établit les communications entre le maître et l’esclave.

    • SND_UD : Le maître envoie les données utilisateur à l’esclave.

    • REQ_UD2 : Le maître demande des données utilisateur de classe 2 à l’esclave.

    • RSP_UD : L’esclave envoie les données demandées au maître.

  • Adressage secondaire selon la norme M-Bus.

  • Transmet les télégrammes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?