7DE02-0468-01

M-Bus-Protokollunterstützung

Das Messgerät unterstützt das M-Bus-Protokoll wie folgt:

  • Modus-1-Kommunikation (niederwertigstes Bit zuerst)

  • Telegrammformate:

    • Einzelzeichen

    • Kurzer Rahmen

    • Langer Rahmen

  • Funktionscodes (Bits 3–0 des C-Felds):

    • SND_NKE: Initiiert die Kommunikation zwischen Master und Slave.

    • SND_UD: Der Master sendet Benutzerdaten zum Slave.

    • REQ_UD2: Der Master fordert Benutzerdaten der Klasse 2 vom Slave an.

    • RSP_UD: Der Slave sendet angeforderte Daten zum Master.

  • Die Sekundäradressierung entspricht dem M-Bus-Standard.

  • Broadcast-Telegramme

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?