7EN02-0468-01

Modèles de l’appareil

Modèle

Référence commerciale

Description

iEM2435

A9MEM2435

  • Communication via M-Bus

  • Énergie active – Classe B selon EN 50470-1/3 ; Classe 1 selon CEI 62053-21

  • Énergie réactive – Classe 2 selon CEI 62053-23

  • Conformité MID / MIR

iEM2455

A9MEM2455

  • Communication via Modbus RS-485

  • Énergie active – Classe B selon EN 50470-1/3 ; Classe 1 selon CEI 62053-21

  • Énergie réactive – Classe 2 selon CEI 62053-23

  • Conformité MID / MIR

NOTE: L’appareil iEM2455 utilise une connexion Modbus à deux fils. Veillez à ce que la ligne de transmission Modbus ne dépasse pas 10 mètres afin de garantir une communication fiable.
NOTE: Lorsque vous combinez l’appareil iEM2455 avec un équipement Modbus à trois fils (signaux + 0 V commun), connectez l’appareil via un circuit dérivé à l’aide d’un séparateur LU9GC3 et d’un câble VW3A8306D30. Cette configuration garantit un référencement correct des signaux et la fiabilité des communications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?