7DE02-0468-01

Messgerätmodelle

Modell

Handelsbezeichnung

Beschreibung

iEM2435

A9MEM2435

  • Kommunikation über M-Bus

  • Wirkenergie – Klasse B gemäß EN 50470-1/3; Klasse 1 gemäß IEC 62053-21

  • Blindenergie – Klasse 2 gemäß IEC 62053-23

  • MID-/MIR-Konformität

iEM2455

A9MEM2455

  • Kommunikation über RS-485 Modbus

  • Wirkenergie – Klasse B gemäß EN 50470-1/3; Klasse 1 gemäß IEC 62053-21

  • Blindenergie – Klasse 2 gemäß IEC 62053-23

  • MID-/MIR-Konformität

HINWEIS: Das Messgerät iEM2455 verwendet eine 2-Leiter-Modbus-Verbindung. Stellen Sie sicher, dass die Modbus-Übertragungsleitung eine Länge von 10 Metern nicht überschreitet, damit eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet ist.
HINWEIS: Wenn Sie das Messgerät iEM2455 mit einem 3-Leiter-Modbus-Gerät (Signale + 0 V Gleichtakt) kombinieren, schließen Sie das Messgerät über einen Abzweigkreis mit einer Splitter-Buchse LU9GC3 und einem Kabel VW3A8306D30 an. Diese Konfiguration gewährleistet eine korrekte Signalreferenzierung und Kommunikationszuverlässigkeit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?