7EN02-0468-01

Câblage

 

1

Entrée ligne de phase (L-IN)

 

3

Sortie ligne de phase (L-OUT)

 

4

Entrée ligne de neutre (N)

 

6

Sortie ligne de neutre (N)

 

10 et 11

D1/+ et D0/–

Communication M-Bus / Modbus

 

12 et 13

Inutilisé

 

18 (+) et 19 (–)

Sortie à impulsions (S0) Direct

 

20 (+) et 21 (–)

Sortie à impulsions (S0) Inverse

 

Matériau recommandé pour le câble : fil de cuivre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?