7DE02-0468-01

Verdrahtung

 

1

Phasen-Eingang (L-IN)

 

3

Phasen-Ausgang (L-OUT)

 

4

Neutralleiter-Eingang (N)

 

6

Neutralleiter-Ausgang (N)

 

10 und 11

D1/+ und D0/–

M-Bus-/Modbus-Kommunikation

 

12 und 13

Nicht verwendet

 

18 (+) und 19 (–)

Impulsausgang (S0) „Bezug“

 

20 (+) und 21 (–)

Impulsausgang (S0) „Lieferung“

 

Empfohlenes Leitungsmaterial: Kupferdraht

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?