7EN02-0468-01

Description de la colonne des registres

Adresse

Adresse de registre 16 bits en format hexadécimal. L’adresse est la donné utilisé dans la trame Modbus

Registre

Numéro de registre 16 bits en format décimal (registre = adresse + 1)

Action

R = registre en lecture seule

W = registre en écriture seule

RW = registre en lecture et écriture

RWC = lecture dans le registre, écriture par le registre Command

Dimensions

Taille des données en nombre de registres

Type

Type de données

Units

Unité de la valeur du registre

Description

Informations concernant le registre, la plage et les valeurs applicables

Les types de données de la liste des registres Modbus sont les suivants :

Type Description Plage

UInt16

Entier non signé sur 16 bits

0 à 65535

UInt32

Entier non signé sur 32 bits

0 à 4294967295

Int64

Entier signé sur 64 bits

-9223372036854775808 à +9223372036854775807

UTF8

Champ 8 bits

Encodage de caractères multi-octets pour Unicode

Virgule flottante 32

Valeur à virgule flottante simple précision IEEE 754-1985

–3.4E38 à +3.4E38

4Q FP PF

Facteur de puissance à virgule flottante quatre quadrants

-2 à +2

Binaire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?