7DE02-0468-01

Spaltenbeschreibung für Registerlisten

Adresse

Eine 16-Bit-Registeradresse im Hexadezimalformat. Bei der Adresse handelt es sich um die Daten, die im Modbus-Frame verwendet werden.

Register

Eine 16-Bit-Registernummer im Hexadezimalformat(Register = Adresse + 1)

Maßnahme

SG = Schreibgeschütztes Register

LG = Lesegeschütztes Register

LS = Lesen/Schreiben-Register

LSB = Lesen-Register, Schreiben erfolgt über Befehlsregister

Größe

Die Datengröße als Anzahl von Registern

Art

Datentyp

Einheit

Einheit des Registerwerts

Beschreibung

Informationen über das Register sowie über den Bereich und gültige Werte

Datentypen der Modbus-Registerlisten:

Art Beschreibung Bereich

UInt16

16-Bit-Integer ohne Vorzeichen

0 bis 65535

UInt32

32-Bit-Integer ohne Vorzeichen

0 bis 4294967295

Int64

64-Bit-Integer mit Vorzeichen

-9223372036854775808 bis +9223372036854775807

UTF8

8-Bit-Feld

Multibyte-Zeichencodierung für Unicode

Float32

IEEE 754-1985-Fließkommazahl mit einfacher Genauigkeit

–3.4E38 bis +3.4E38

4Q FP PF

Leistungsfaktor mit Fließkommazahl in vier Quadranten

-2 bis +2

Bitmap

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?