7EN02-0468-01

Configuration de la parité (iEM2455 uniquement)

La parité Modbus (iEM2455) peut être réglée sur EvEn, nonE ou odd. La parité du M-bus (iEM2435) est toujours EvEn.
Pour changer la parité, procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Faites défiler jusqu’à la page de parité (PRTY).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez EvEn / nonE / odd.
  7. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?