7PT02-0421-03

Adaptador de tensão (Adapt. V)

Você pode usar o adaptador de voltagem para monitorar o sistema de energia não aterrado com uma tensão nominal superior a 480 V CA/CC.

Dois valores estão disponíveis para esse parâmetro:

Valor Uso recomendado
Nenhuma (Padrão) Use quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado for ≤ 480 V CA/CC.
VA1T Use quando a tensão nominal do sistema de energia não aterrado for > 480 V CA/CC e ≤ 1000 V CA/CC.

Consulte Acessórios para obter mais informações sobre adaptadores de tensão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?