Acerca de este manual
Este manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de paneles, instaladores, integradores de sistemas y técnicos de mantenimiento cuyo trabajo está relacionado con sistemas de distribución eléctrica sin conexión a tierra equipados con dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD) para aplicaciones médicas.
A lo largo del manual, el término “IMD” hace referencia al Vigilohm IM10-H, al IM15H y al IM20-H. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.
Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la supervisión de aislamientos y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala el dispositivo.
Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre los dispositivos.
Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware del dispositivo para poder acceder a las últimas funciones.
La documentación más actualizada sobre el dispositivo puede descargarse desde www.se.com.
Documentos relacionados
Documento | Número |
---|---|
Hoja de instrucciones: Dispositivo de supervisión de aislamiento Vigilohm IM10-H | S1A40440 |
Hoja de instrucciones: Dispositivo de supervisión de aislamiento Vigilohm IM15H e IM20-H | S1A40442 |
Catálogo de Vigilohm | PLSED310020EN, PLSED310020FR |
Una solución de supervisión y distribución eléctrica segura para quirófanos; Guía de la solución | DESWED109024EN |
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires - Guide de la solution | DESWED109024FR |