À propos de ce manuel
Ce manuel est destiné aux concepteurs, tableautiers, installateurs, intégrateurs et techniciens de maintenance amené à travailler sur des systèmes de distribution électrique non mis à la terre, équipés d’appareils de surveillance de l’isolement des appareils (IMD) pour applications médicales.
Dans ce manuel, les termes « IMD » et « appareil » désignent les modèles Vigilohm IM10-H, IM15H et IM20-H. Toutes les différences entre modèles, par exemple dans le cas du calibre, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit.
Ce manuel suppose une connaissance minimale de la surveillance des défauts d’isolement, ainsi que de l’équipement et du réseau électrique dans lequel votre appareil est installé.
Contactez votre représentant Schneider Electric local pour connaître les autres formations disponibles sur vos appareils.
Afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, veillez à utiliser la version la plus à jour du logiciel embarqué de votre appareil.
La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.
Documents associés
Documenter | Nombre |
---|---|
Instruction de service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM10-H | S1A40440 |
Instruction de service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM15H et IM20-H | S1A40442 |
Catalogue Vigilohm | PLSED310020EN, PLSED310020FR |
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires – Guide de la solution | DESWED109024FR |
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires – Guide de la solution | DESWED109024FR |