Sobre este manual
Este manual é destinado a designers, criadores de painéis, instaladores, integradores de sistemas e técnicos de manutenção relacionados a sistemas de distribuição elétrica não aterrados que apresentam IMDs (dispositivos de monitorização de isolação) para aplicações médicas.
Em todo o manual, os termos "IMD" e "dispositivo" referem-se ao Vigilohm IM10-H, IM15H e IM20-H. Todas as diferenças entre os modelos, como um recurso específico a um modelo, são indicadas com o número de modelo ou a descrição apropriados.
Este manual supõe que você tenha um entendimento sobre monitorização de isolação e que esteja familiarizado com o equipamento e o sistema de energia no qual o dispositivo está instalado.
Entre em contato com o representante local da Schneider Electric para saber quais oportunidades de treinamento adicionais estão disponíveis para os seus dispositivos.
Certifique-se de que esteja usando a versão mais atualizada do firmware do seu dispositivo para poder acessar os recursos mais recentes.
A documentação mais atualizada do seu dispositivo está disponível para download em www.se.com.
Documentos relacionados
Documentação | Número |
---|---|
Folha de instruções: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM10-H | S1A40440 |
Folha de instruções: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM15H e IM20-H | S1A40442 |
Catálogo do Vigilohm | PLSED310020EN, PLSED310020FR |
Solução segura de distribuição e monitorização de energia para salas de operação – Guia de solução | DESWED109024EN |
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires - Guide de la solution | DESWED109024FR |