VIGED310023ZH-06

安装

在安装设备之前,请检查以下内容:

  • 安装面板的厚度必须介于 0.8 和 3.2 mm 之间。

  • 必须从面板上切下 92 x 92 mm 的正方形,以便安装设备。

  • 设备未连接端子板。

  1. 将设备稍微向前倾斜,将设备插入安装面板的开口中。
  2. 根据安装板的厚度,将 3 个弹簧夹按如下方式插入设备的固定插槽中:
    安装面板厚度 要使用的固定槽

    0.8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3.2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. 进行接线并按照相关接线图所示插入端子板(参见接线图),操作时应考虑相关设备的类型(参见硬件概述)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?