VIGED310023PT-06

Montagem

Antes de instalar o dispositivo, verifique os seguintes pontos:

  • A espessura da placa de montagem deve estar entre 0,8 e 3,2 mm.

  • É preciso fazer um recorte quadrado de 92 x 92 mm na placa para que o dispositivo possa ser instalado.

  • Nenhum bloco terminal pode estar conectado à unidade.

  1. Insira o dispositivo no recorte da placa de montagem inclinando o dispositivo levemente para frente.
  2. Dependendo da espessura da placa de montagem, prenda as 3 presilhas de mola nas ranhuras de fixação do dispositivo, como a seguir:
    Espessura da placa de montagem Fendas de fixação a serem usadas

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Faça o cabeamento e insira os blocos terminais como mostrado no diagrama de cabeamento relevante (consulte Diagrama de cabeamento) e conforme apropriado para o tipo de dispositivo em questão (consulte Visão geral do hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?