VIGED310023ES-06

Montaje

Antes de instalar el dispositivo, compruebe lo siguiente:

  • La placa de montaje debe tener un grosor de entre 0,8 y 3,2 mm.

  • Para que se pueda instalar el dispositivo, es necesario recortar un cuadrado de 92 x 92 mm de la placa.

  • No se debe conectar ningún bloque de terminales a la unidad.

  1. Introduzca el dispositivo en el hueco recortado en la placa de montaje inclinándolo ligeramente hacia delante.
  2. Dependiendo del grosor de la placa de montaje, encaje las 3 pinzas de muelle en las ranuras de fijación del dispositivo según se indica a continuación:
    Grosor de la placa de montaje Ranuras de fijación a utilizar

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Conecte el cableado e inserte los bloques de terminales según lo indicado en el diagrama de cableado correspondiente (consulte la sección Diagrama de cableado) y según corresponda al tipo de dispositivo del que se trate (consulte la sección Descripción general del hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?