7DE02-0423-03

Isolationsmesswerte

Das Gerät überwacht die Isolation des nicht geerdeten Stromnetzes.

Das Gerät (IM400N) :

  • misst und zeigt an:

    • den Isolationswiderstand R (Ω) – fortlaufend

    • die Isolationskapazität C, die die Ableitkapazität des Verteilernetzes gegen Erde (μF) ist

  • berechnet und zeigt die Impedanz Zc (kΩ) an, die mit C verknüpft ist.

Das Gerät (IM400THRN) misst und zeigt fortlaufend den Isolationswiderstand R (Ω) an.

Um diese Werte anzuzeigen, navigieren Sie zu Menü > Überwachung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?