7IT02-0423-03

Panoramica hardware

A Sul display
B Pulsanti menu contestuale
C Pulsante Menu per passare al menu principale
D Luce rossa per lo stato del prodotto del dispositivo
E Luce gialla per l'indicazione della comunicazione ModBus
F Luce verde per l'indicazione dell'isolamento corretto
G Luce bianca per l'allarme isolamento preventivo
H Luce gialla per l'allarme isolamento
I Pulsante Esc per tornare al menu precedente o eliminare la voce di un parametro
J Numero catalogo prodotto
K Numero di serie
L Blocco terminale alimentazione ausiliaria
M Blocco terminale iniezione
N Blocco terminale relè allarme isolamento
O Blocco terminale relè allarme isolamento preventivo
P Blocco terminale comunicazione Modbus
Q Blocco terminale ingresso inibizione iniezione

Riferimenti commerciali dispositivo

Modello Riferimento commerciale
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?