Ejemplos de aplicación de modos de espejo de repetidor de alarma preventiva
Establezca el repetidor de la alarma de aislamiento preventiva en modo de espejo y cable en los repetidores en serie para crear una función lógica AND. Es recomendable configurar el repetidor de alarma de aislamiento en modo de protección contra fallos y cablear ambos repetidores (NC/C). En este caso, la función lógica devuelve solo TRUE cuando el dispositivo no se encuentra operativo o está desenergizado, o cuando hay activo un estado especial.
El siguiente diagrama de cableado es un ejemplo del dispositivo cableado en modo estándar:
Modo | Entrada | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin fallo | Alarma preventiva | Alarma | Producto no operativo | Sin alimentación | ||
Estándar | PLC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estándar | PLC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
El siguiente diagrama de cableado es un ejemplo del dispositivo cableado en modo de protección contra fallos:
Modo | Input | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin fallo | Alarma preventiva | Alarma | Producto no operativo | Sin alimentación | ||
Protección contra fallos | PLC 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Protección contra fallos | PLC 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ALARMA=(RelayState:ENCENDIDO) || ((StatusInput:CERRADO) y (RelayState:APAGADO))
-
Se detecta una alarma de aislamiento cuando las entradas de ambos PLC se encuentran en la lógica 1.
-
Se detecta un fallo de producto cuando la entrada del PLC 1 se encuentra en la lógica 0.