7RU02-0423-03

Последовательность автотестирования

В процессе автотестирования загораются индикаторы устройства, а на дисплее отображается информация.

Следующие индикаторы последовательно включаются и затем через определенное время выключаются:

  1. Статус изоляции желтый

  2. Предварительный сигнал о пробое изоляции белый

  3. Статус изоляции зеленый

  4. Связь Modbus желтый

  5. Статус устройства красный

Выполняется переключение реле. См. Тестирование с реле для получения дополнительной информации о выполнении автотестирования с реле.

  • При успешном выполнении автотестирования в течение 3 секунд отображается следующий экран, а затем появляется экран статуса:

  • При ошибке автотестирования устройство автоматически перезагружается. Если ошибка не пропадает:

    • Загорается красный индикатор состояния

    • Включается реле сигнала о пробое изоляции

    • Отображается сообщение Устройство не работает.

    Отсоедините вспомогательный источник питания и подсоедините его снова. Если неисправность по-прежнему присутствует, обратитесь в службу технической поддержки.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?