DOCA0110DE-07

Link150 Benutzeroberfläche im Überblick

Einführung

Die nachstehende Abbildung zeigt das Layout der Link150-Benutzeroberfläche.

A

Banner

B

Hauptregisterkarten

C

Unterregisterkarten

D

Anzeigebereich

E

Aktionsschaltflächen

Banner

Im Banner am oberen Rand aller Seiten werden folgende Informationen angezeigt.

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Benutzername

Name des Benutzers, der angemeldet ist

Logout

Um sich von der Link150-Sitzung abzumelden, klicken Sie auf Logout oder schließen Sie Ihren Browser. Es wird empfohlen, sich vom Link150-Gateway abzumelden, wenn es nicht verwendet wird.

Hauptregisterkarten

Folgende Hauptregisterkarten sind verfügbar:

  • Home

  • Diagnose

  • Wartung

  • Einstellungen

Unterregisterkarten

Auf den Unterregisterkarten werden die Untermenüs unter der ausgewählten Hauptregisterkarte angezeigt.

Aktionsschaltflächen

Die Aktionsschaltflächen entsprechen der jeweiligen Registerkarte.

Die folgende Tabelle beschreibt die Schnittstellenschaltflächen:

Schaltfläche

Aktion

Änderungen übernehmen

Wendet die Änderungen an.

Änderungen verwerfen

Bricht die Änderungen ab und ermöglicht die Rückkehr zu den zuletzt gespeicherten Einstellungen.

Zurücksetzen

Setzt die Werte auf die Werkseinstellungen zurück. Werte in allen Feldern der ausgewählten Unterregisterkarte werden auf 0 zurückgesetzt.

Lesen

Ermöglicht dem Link150-Gateway, die Modbus-Register gemäß der gewählten Konfiguration vom gewählten Gerät zu lesen.

Standard

Setzt die manuell in Einstellungen > Kommunikation > Erweiterte Ethernet-Einstellungen geänderten Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Wenn Sie beispielsweise den Standardwert von Gültigkeitsdauer von 60 Hops in 70 Hops ändern, wird der Wert durch Klicken auf

Standard wieder in 60 geändert.

Aktualisierung

Aktualisiert die Link150-Firmware über die Registerkarte Wartung auf die ausgewählte Version.

Benutzer hinzufügen

Ermöglicht Ihnen, neue Benutzer hinzuzufügen.

Anzeigebereich

Der Anzeigebereich zeigt die ausgewählte Unterregisterkarte detailliert mit allen zugehörigen Feldern an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.