DOCA0110DE-07

Identifikation

Beschreibung

Diese Seite zeigt Details eines Link150-Gateways an. Dies sind der Name der Benutzeranwendung, der Produktbereich, das Produktmodell, die Seriennummer, die Firmware-Revision und die eindeutige Kennung.

Verfahren zur Konfiguration von Datum und Uhrzeit

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Einstellungen.

Das Menü Einstellungen wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Einstellungen im Untermenü Allgemein auf Identifikation.

Die Details der Geräteidentifizierung werden angezeigt.

3

Geben Sie den Namen des Link150-Gateways im Feld Name der Benutzeranwendung ein und klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Der Name der Benutzeranwendung (Gerätename) wird geändert.

Parameter zur Geräteidentifizierung

Parameter

Beschreibung

Name der Benutzeranwendung

Vom Benutzer zugewiesener Gerätename.

Produktbereich

Name des Gerätetyps.

Produktmodell

Modellnummer des Geräts.

Seriennummer

Seriennummer des Geräts.

Firmware-Revision

Aktuelle Firmware-Version.

Eindeutige Kennung

Kombination der MAC-Adresse und der Uhrzeit.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.