DOCA0110DE-07

Systemprotokollkonfiguration

Konfigurieren des Systemprotokolls

Auf dieser Seite kann der Benutzer einen Systemprotokollserver festlegen, um die verschiedenen Protokollereignisse in einem bestimmten Intervall zu empfangen.

Sie können die Kategorie und den Schweregrad der zu empfangenden Ereignisse auswählen.

HINWEIS: Standardmäßig werden alle Sicherheitsereignisse an den Server gesendet, wenn der Dienst aktiviert ist.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > Systemprotokoll.

  2. Ändern Sie die Parameter wie erforderlich.

Parameter

Werte

Beschreibung

Systemprotokolldienst

Aktivieren

-

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Systemprotokolldienst.

Einstellungen Systemprotokollserver

Adresse Systemprotokollserver

-

Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse ein.

Verbindungsmodus

  • TCP/TLS

  • TCP

  • UDP

Wählen Sie den Modus aus.

Systemprotokollserver-Port

1 bis 65534

Geben Sie die Port-Nummer des Systemprotokollservers ein.

Einstellungen Systemprotokollexport

Exportintervall

0 bis 3600

HINWEIS: Standard 60

Geben Sie die Intervalldauer für den Export der Protokolldaten in Sekunden ein.

Exportfilter

Kategorie

  • Anwendung

  • Sicherheit

  • System

  • Andere

  • Alle

Wählen Sie die Kategorie der Ereignisse aus.

HINWEIS: Die Ereignisse der Kategorie Sicherheit werden unabhängig von der Auswahl in den Schweregradfiltern immer übertragen.

Schweregrad:

  • Alarm

  • Kritisch

  • Debuggen

  • Notfall

  • Fehler

  • Information

  • Hinweis

  • Warnung

  • Alle

Wählen Sie den Schweregrad des Ereignisses aus.

Systemprotokolltest

-

Testverbindung

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.