Présentation de l'interface utilisateur du Link150
Vue d'ensemble
L'illustration suivante représente l'interface utilisateur du Link150.
A |
Bannière |
B |
Onglets principaux |
C |
Sous-onglets |
D |
Zone d'affichage |
E |
Boutons d'action |
Bannière
La bannière affiche les informations suivantes en haut de toutes les pages.
Informations générales |
Description |
---|---|
|
Nom de l'utilisateur qui s'est connecté. |
|
Pour vous déconnecter de la session Link150, cliquez sur ou fermez votre navigateur. Il est recommandé de se déconnecter de la passerelle Link150 quand elle n'est pas utilisée. |
Onglets principaux
Les onglets principaux sont les suivants :
-
Accueil
-
Diagnostic
-
Maintenance
-
Paramètres
Sous-onglets
Les sous-onglets affichent les sous-menus disponibles sous l'onglet principal sélectionné.
Boutons d'action
Les boutons d'action sont propres à l'onglet sélectionné.
Le tableau qui suit décrit les différents boutons de l'interface :
Bouton |
Action |
---|---|
|
Applique les modifications. |
|
Annule les modifications et rétablit les derniers paramètres enregistrés. |
|
Rétablit les paramètres configurés en usine. Les valeurs de tous les champs du sous-onglet sélectionné sont remises à zéro |
|
Permet à la passerelle Link150 de lire les registres Modbus sur le dispositif sélectionné, conformément à la configuration sélectionnée. |
|
Rétablit les valeurs par défaut des paramètres modifiés manuellement dans . Par exemple, si vous modifiez la valeur par défaut du paramètre de 60 à 70 heures de fonctionnement, le boutonpermet de revenir à la valeur 60. |
|
Met à niveau le firmware Link150 vers la version sélectionnée, dans l'onglet . |
Ajouter un utilisateur |
Permet d'ajouter des utilisateurs. |
Zone d'affichage
La zone d'affichage affiche le détail du sous-onglet sélectionné, avec tous les champs associés.