Ports RSTP
Description
Cette page affiche les données de diagnostic des ports RSTP.
Procédure de configuration de RSTP
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus Link150, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
A partir du menu , dans le sous-menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
Paramètres des ports 1 et 2
Paramètre |
Description |
Réglage |
---|---|---|
|
Etat actuel du port. Par défaut, le port est désactivé, bloqué ou en cours de transfert. NOTE: Les autres états comme à
l'écoute ou en apprentissage sont des états intermédiaires
qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur.
|
0 pour désactiver RSTP 1 pour activer RSTP Réglage par défaut : 0 |
|
Rôle actuel du port dans l'anneau. Si le port est en état activé, le rôle peut être Racine ou Désigné. Si le port est en état désactivé (liaison Ethernet hors service), le rôle est Inconnu. |
- |
|
La valeur de priorité du port
est contenue dans l'identifiant de port. Tous les ports d'un pont
présentent un identifiant de port avec NOTE: Les points ci-après sont fournis pour expliquer
l'utilisation de la priorité de port (de l'identifiant de port).
|
0 à 240 (par pas de 16) Réglage par défaut : 128 |
|
Contribution du port considéré au coût des chemins vers le pont racine qui comprend ce port. |
Pour le mode Auto, la valeur par défaut du coût de chemin de port change en fonction de la vitesse de la liaison. Par exemple, pour une vitesse de 100 Mbits/s, la valeur par défaut est 200000 et pour 10 Mbits/s elle est de 2000000. Il s'agit des vitesses prises en charge par le dispositif. |
|
Nombre total d'unités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
- |
|
Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) RSTP transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
- |
|
Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) de changement de topologie reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
- |
|
Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) de changement de topologie transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
- |