Identificación
Descripción
En esta página se muestra información detallada sobre la pasarela Link150. Los datos que se incluyen son el nombre de la aplicación del usuario, la gama de productos, el modelo del producto, el número de serie, la revisión del firmware y el identificador único.
Procedimiento de configuración de la fecha y hora
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
2 |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestra la información de Identificación del dispositivo. |
3 |
Introduzca el nombre de la pasarela Link150 en el cuadro y haga clic en . |
Se cambia el (Nombre del dispositivo). |
Parámetros de identificación del dispositivo
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Nombre del dispositivo asignado por el usuario. |
|
Nombre del tipo de dispositivo. |
|
Número de modelo del dispositivo. |
|
Número de serie del dispositivo. |
|
Versión actual del firmware. |
|
Combinación de la dirección MAC y la hora. |