DOCA0100ES-08

Cierre del aparato

Condiciones de cierre

Para cerrar el aparato se deben cumplir las condiciones siguientes:

  • El aparato está abierto (O).

  • El muelle resorte de cierre está cargado.

  • El aparato está preparado para cerrarse y se muestra Aceptar.

NOTA: Una orden de apertura siempre tiene prioridad sobre una orden de cierre. El aparato no se puede cerrar mientras se está recibiendo una orden de apertura. Si Aceptar está tachado en el testigo de “preparado para cerrar”, se está recibiendo una orden de abrir (bien de manera eléctrica o mecánica) y se debe finalizar para que se pueda mostrar Aceptar.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el aparato en caso de fallo eléctrico. Verifíquelo primero y, si es necesario, repare los equipos situados aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Cierre del aparato

En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de cerrar el aparato en los diferentes modos de control disponibles.

El aparato se puede cerrar de las formas siguientes en todos los modos de control:

Tipo de cierre

Modo de control

Accesorios

Acción de cierre

Mecánico

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

Pulse el botón pulsador de cierre en la parte frontal del aparato.

La acción de cierre se puede realizar si se cumplen las condiciones de cierre.

Eléctrico con BPFE

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

  • Botón pulsador de cierre eléctrico BPFE

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

Pulse el botón pulsador de cierre eléctrico BPFE, montado en la cubierta frontal.

La acción de cierre tiene en cuenta las condiciones internas de cierre del aparato y las condiciones externas que forman parte del sistema de control y supervisión de la instalación.

Botón pulsador externo

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Bobina de cierre comunicante o estándar XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

Pulse el botón pulsador externo, que está conectado a la bobina de cierre XF a través del bornero del cliente.

Además, el interruptor automático se puede cerrar de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para cerrar el interruptor automático o conectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tipo de cierre

Modo de control

Accesorios

Acción de cierre

A través del módulo IO

Automático: Local o Auto: A distancia

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Módulo IO

Cierre el interruptor automático usando la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2 del módulo IO:

  • Si el modo de control del interruptor automático está establecido en local mediante el módulo IO, el comando de cierre se emite desde los botones pulsadores locales conectados a las entradas digitales.

  • Si el modo de control del interruptor automático está establecido en remoto mediante el módulo IO, el comando de cierre se emite desde las salidas remotas del PLC conectadas a las entradas digitales.

Consulte DOCA0055•• Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

A través de la pantalla FDM121

Automático: Local

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

Envíe un comando para cerrar el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al aparato a través del bus ULP.

La acción de cierre está protegida con contraseña.

A través del software EcoStruxure Power Commission

Automático: Local

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado localmente al interruptor automático a través del puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X.

La acción de cierre está protegida con contraseña.

Consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

A través de EcoStruxure Power Device

Automático: Local

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

  • Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT

Envíe un comando para cerrar el interruptor automático desde el EcoStruxure Power Device con el Asistente de operaciones MasterPacT de Digital Module, mediante comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG.

La acción de cierre está protegida con contraseña.

A través de la comunicación Modbus

Automático: A distancia

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE, EIFE o IFM, o servidor IFE

Envíe un comando de cierre al interruptor automático mediante la red de comunicación Modbus.

La acción de cierre está protegida con contraseña.

Consulte DOCA0105•• Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X  - Comunicación Modbus  - Guía del usuario.

NOTA: El software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado al interruptor automático a través de la red de comunicación se puede usar para enviar comandos de cierre.

A través de la comunicación IEC 61850

Automático: A distancia

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE o EIFE

  • Módulo digital IEC 61850 para MasterPacT MTZ

Envíe un comando de cierre del interruptor automático a través de la red de comunicación IEC 61850.

Esta acción de cierre está protegida con contraseña.

Consulte DOCA0162•• MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X  - Guía de comunicación IEC 61850.

Mediante páginas web IFE/EIFE

Automático: A distancia

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE o EIFE o servidor IFE

Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde la página web de control IFE/EIFE.

La acción de cierre está protegida con contraseña.

Consulte el documento pertinente:

Si el aparato no se cierra, consulte el capítulo de solución de problemas.

Inhibición de la función de cierre

La función de cierre puede inhibirse enviando un comando a través de:

  • La red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission

  • El módulo IO

NOTA: Con el software EcoStruxure Power Commission se puede determinar si la inhibición de cierre se puede controlar utilizando el módulo IO. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.
ADVERTENCIA
RESTRICCIÓN DE INHIBICIÓN DE CIERRE
No utilice la inhibición del comando de cierre para bloquear el interruptor automático en posición abierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La inhibición del comando de cierre solo inhibe los comandos de cierre permitidos en el modo de control automático. Los comandos de cierre emitidos desde el botón pulsador de cierre mecánico o BPFE, o bien desde el botón pulsador conectado directamente a la bobina XF no se inhibirán.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.