DOCA0100FR-08

Fermeture de l'appareil

Conditions de fermeture

Pour fermer l'appareil, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'appareil est ouvert (O).

  • Le ressort d'accumulation d'énergie est armé.

  • L'appareil est prêt à fermer. La mention OK est affichée.

NOTE: Un ordre d'ouverture a toujours la priorité sur un ordre de fermeture. L'appareil ne peut pas se fermer tant qu'il reçoit un ordre d'ouverture. Si la mention OK est barrée sur l'indicateur Prêt à fermer, cela signifie qu'un ordre d'ouverture est reçu (électriquement ou mécaniquement) et qu'il doit se terminer pour que OK s'affiche.
DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas l’appareil sur un défaut électrique. Dans un premier temps, inspectez l’installation électrique en aval et réparez-la si nécessaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Fermer l'appareil

Les tableaux suivants présentent les différentes manières de fermer l'appareil dans les divers modes de contrôle disponibles.

Les méthodes de fermeture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :

Type de fermeture

Mode de contrôle

Accessoires

Action de fermeture

Mécanique

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture situé sur la face avant de l'appareil.

L'action de fermeture n'est possible que lorsque les conditions de fermeture sont remplies.

Electrique avec BPFE

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

  • Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture communicant XF

  • Module d'isolation

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE sur le capot avant.

L'action de fermeture prend en compte les conditions internes de fermeture de l'appareil et les conditions externes qui font partie du système de contrôle et de surveillance de l'installation.

Bouton-poussoir externe

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

  • Bouton-poussoir externe câblé par l'utilisateur

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF standard ou communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

Appuyez sur le bouton-poussoir externe connecté au déclencheur voltmétrique de fermeture XF via le bornier client.

Lorsque le mode de contrôle configuré est Auto, la fermeture du disjoncteur peut s'effectuer des manières suivantes.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Ne déclenchez pas le disjoncteur sans vérifier que cela ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse.
  • Toute personne intervenant sur le réseau électrique doit avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent la fermeture du disjoncteur ou la mise sous tension du circuit électrique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Type de fermeture

Mode de contrôle

Accessoires

Action de fermeture

Via un module IO

Auto : Local ou Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

  • Module à port ULP

  • Module IO

Fermez le disjoncteur à l'aide de l'application prédéfinie 2 Fonctionnement du disjoncteur du module IO :

  • Lorsque le disjoncteur est réglé sur le mode de contrôle local par le module IO, la commande de fermeture est émise à l'aide des boutons-poussoirs câblés sur des entrées numériques.

  • Lorsque le disjoncteur est réglé sur le mode de contrôle à distance par le module IO , la commande de fermeture est émise par les sorties distantes de l'automate câblées sur des entrées numériques.

Voir DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur.

Via l'afficheur FDM121

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir de l'afficheur FDM121 connecté localement à l'appareil via le bus ULP.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission exécuté sur un PC connecté localement au disjoncteur via le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Voir EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Via Application EcoStruxure Power Device

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

  • Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir de Application EcoStruxure Power Device avec le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT, via la communication sans fil Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Via la communication Modbus

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

  • Module à port ULP

  • Interface IFE, EIFE ou IFM ou serveur IFE

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur via le réseau de communication Modbus.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Voir DOCA0105•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur.

NOTE: Le logiciel EcoStruxure Power Commission exécuté sur un PC connecté au disjoncteur via le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer des commandes de fermeture.

Via la communication IEC 61850

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

  • Module à port ULP

  • Interface IFE ou EIFE

  • Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur via le réseau de communication IEC 61850.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Voir DOCA0162•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850.

Via les pages Web IFE/EIFE

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

  • Module à port ULP

  • Interface IFE ou EIFE ou serveur IFE

Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir de la page Web de contrôle IFE/EIFE.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Consultez le document approprié :

Si l'appareil ne se ferme pas, consultez le chapitre traitant du dépannage.

Inhiber la fonction de fermeture

La fonction de fermeture peut être inhibée par l'envoi d'une commande via les moyens suivants :

  • Réseau de communication ou logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Module d'E/S

NOTE: Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, vous pouvez déterminer si l'inhibition de la fermeture peut être contrôlée à l'aide du module d'E/S. Pour plus d'informations, consulter la documentation EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.
AVERTISSEMENT
RESTRICTIONS RELATIVES À L'INHIBITION DE LA FERMETURE
N'utilisez pas l'ordre d'inhibition de la fermeture pour verrouiller le disjoncteur en position Ouvert.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'ordre d'inhibition de fermeture inhibe uniquement les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle Auto. Les ordres de fermeture provenant du bouton-poussoir de fermeture mécanique, du BPFE ou du bouton-poussoir directement relié au déclencheur voltmétrique XF ne sont pas inhibés.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.