DOCA0100FR-08

Diagnostic des messages d'erreur

This topic is present in the MTZ1 User Guide (Operations in Critical Cases) and MTZ2/3 User Guide (Operations in Critical Cases). Any changes made will be made in both these guides.

Séquence de diagnostic

Le tableau suivant décrit la séquence d'actions nécessaires après que l'unité de contrôle MicroLogic X a détecté une erreur. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Action

1

Identifiez l'erreur détectée.

2

Consultez la liste des messages d'erreur et effectuez les actions recommandées.

3

Appuyez sur OK pour acquitter l'erreur et revenir au menu Accueil.

4

Appuyez sur le bouton Test/acquittement pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés.

Identifier l'erreur détectée

Un message d'erreur s'affiche lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X détecte une erreur interne.

Exemple d'écran d'erreur :

Action recommandée suite à la détection d'erreurs

Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message d’erreur.

Code

Messages d'erreur

Description de l'erreur

Action recommandée

1 à 24

157

190

Echec du service - Erreur interne

L'action demandée a échoué en raison d'une erreur interne.

Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

158

Commande rejetée, déjà en cours

L'unité de contrôle MicroLogic X a détecté des ordres simultanés (module IO et unité de contrôle, par exemple).

Renouvelez la commande.

169

Commande rejetée, déjà demandée

L'unité de contrôle MicroLogic X est déjà dans l'état demandé.

Vérifiez que l'unité de contrôle MicroLogic X est dans l'état requis. Dans le cas contraire, réitérez la commande.

174

Clé de session invalide

L'action de requête a échoué parce que la clé de session n'était pas valide.

Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

175

Hors du champ de la session

L'action demandée a échoué parce qu'elle sort de la portée de la session.

Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

176

Session déjà ouverte

L'unité de contrôle MicroLogic X a détecté des sessions de paramètres simultanées (par exemple, EcoStruxure Power Commission et unité de contrôle).

Appuyez sur OK pour effacer le message, puis répétez la commande.

177

Aucune session n'est ouverte

Les opérations de soumission/application n'ont pas été exécutées dans le délai de cinq minutes.

Démarrez une nouvelle session, entrez les paramètres appropriés, puis soumettez et appliquez ces paramètres.

180

Bluetooth désactivé Accès au menu Configuration

La communication Bluetooth Low Energy n'a pas été activée pour l'unité de contrôle MicroLogic X.

Activez la communication Bluetooth Low Energy à partir du menu de l'unité de contrôle MicroLogic X : Configuration > Communication > Bluetooth.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes autorisées à effectuer les actions recommandées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?