DOCA0100ES-08

Mensajes de error de diagnóstico

This topic is present in the MTZ1 User Guide (Operations in Critical Cases) and MTZ2/3 User Guide (Operations in Critical Cases). Any changes made will be made in both these guides.

Secuencia de diagnóstico

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar después de que la unidad de control MicroLogic X detecte un error. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.

Paso

Acción

1

Identifique el error detectado.

2

Consulte la lista de mensajes de error y realice las acciones recomendadas.

3

Pulse Aceptar para confirmar el error y volver al menú Inicio.

4

Mantenga pulsado el botón de prueba/restablecimiento durante 3 segundos para restablecer los eventos retenidos.

Identificación del error detectado

Cuando la unidad de control MicroLogic X detecta un error interno, se muestra un mensaje de error.

Ejemplo de pantalla de error:

Acción recomendada tras la detección de errores

La siguiente tabla indica la acción que debe realizarse según el mensaje de error.

Código

Mensaje de error

Descripción del error

Acción recomendada

1 a 24

157

190

Servicio no realizado - Error interno

La acción solicitada ha fallado debido a un error interno.

Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric.

158

Comando rechazado, ya está en curso

La unidad de control MicroLogic X ha detectado órdenes simultáneas (por ejemplo, entre IO y la unidad de control).

Repita el comando.

169

Comando rechazado, ya en estado solicitado.

La unidad de control MicroLogic X ya está en el estado solicitado.

Compruebe que la unidad de control MicroLogic X esté en el estado necesario. Si no lo está, repita el comando.

174

La clave de sesión no es válida

La acción ha fallado porque la clave de sesión no es válida.

Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric.

175

Fuera del ámbito de la sesión

La acción solicitada ha fallado porque no está dentro del ámbito de sesión.

Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric.

176

La sesión ya está abierta

La unidad de control MicroLogic X ha detectado sesiones de configuración simultáneas (por ejemplo, EcoStruxure Power Commission y la unidad de control).

Pulse Aceptar para borrar el mensaje y, a continuación, repita el comando.

177

No hay ninguna sesión abierta

Las operaciones de envío/aplicación no se han realizado en un plazo de cinco minutos.

Inicie una nueva sesión, vuelva a introducir la configuración y, a continuación, envíela y aplíquela.

180

Bluetooth desactivado Para activarlo, vaya al menú Configuración.

No se ha habilitado la comunicación Bluetooth de bajo consumo para la unidad de control MicroLogic X.

Habilite la comunicación Bluetooth de bajo consumo desde el menú MicroLogic X menú de la unidad de control > Configuración > Comunicación > Bluetooth.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.