DOCA0100ES-08

Comprobaciones finales y generación de informes

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Comprobaciones finales

Tras completar las pruebas de puesta en servicio, compruebe lo siguiente:

Paso

Acción

1

Compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado, que no haya herramientas ni objetos dentro del equipo y que todos los aparatos, puertas y tapas de protección estén en su sitio.

2

Compruebe que el aparato esté apagado (posición abierta) y que el muelle resorte de cierre esté cargado.

Informe del proyecto generado por el software EcoStruxure Power Commission

El software EcoStruxure Power Commission genera un informe del proyecto con una lista de los interruptores automáticos de ese proyecto. Para cada interruptor automático MasterPacT MTZ, proporciona la información siguiente:

  • Los datos de identificación del interruptor automático.

  • Los datos de identificación del MicroLogic X, que incluyen la lista de Digital Modules instalados.

  • La lista de accesorios, que incluye accesorios internos (por ejemplo, contactos programables M2C) y módulos externos (por ejemplo, módulo IO).

  • La configuración de protección de la unidad de control MicroLogic X

  • La configuración de alarma.

  • La configuración de la interfaz de comunicación IFE, EIFE o IFM

@writer (20/06/2016): FYI, “tests results are not part of the project report” (sesa59748, 7/06/2016)

Informe de prueba de comunicación generado por el software EcoStruxure Power Commission

El software EcoStruxure Power Commission realiza una prueba de comunicación y genera un informe de dicha prueba. Para cada aparato que se comunica, proporciona la información siguiente:

  • El nombre y el tipo de aparato

  • El tipo de comunicación

  • La dirección del aparato

  • El estado de la conexión

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.