DOCA0100FR-08

Vérifications finales et rapports

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Vérifications finales

Après avoir effectué les tests de mise en service, contrôlez que :

Étape

Action

1

Vérifiez que tous les raccordements sont établis avec le couple de serrage correct, qu'aucun outil ou objet ne se trouve dans l'équipement et que tous les appareils, portes et caches de protection sont en place.

2

Vérifiez que l'appareil est hors tension (ouvert) et que le ressort de fermeture est armé.

Rapport de projet généré par le logiciel EcoStruxure Power Commission

EcoStruxure Power Commission MasterPacT MTZ

  • Les données d'identification du disjoncteur

  • Les données d'identification MicroLogic X, et notamment la liste des Digital Modules installés

  • La liste des accessoires, notamment les accessoires internes (par exemple, les contacts programmables M2C), et des modules externes (par exemple, le IO)

  • Les paramètres de protection de l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Les paramètres d'alarmes

  • Paramètres d'interface de communication IFE, EIFE ou IFM

@writer (20/06/2016): FYI, “tests results are not part of the project report” (sesa59748, 7/06/2016)

Rapport de test de communication généré par le logiciel EcoStruxure Power Commission

Le logiciel EcoStruxure Power Commission réalise un test de communication et génère un rapport. Pour chaque appareil communiquant, il fournit les informations suivantes :

  • Le nom et le type de l'appareil

  • Le type de communication

  • Adresse de l'appareil

  • L'état de la connexion

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?