DOCA0100ES-08

Interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia

Descripción

El interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia entre dos dispositivos MasterPacT MTZ1 impide que los dos dispositivos enclavados se cierren al mismo tiempo.

Accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP

El accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP proporciona redundancia además del sistema de enclavamiento mecánico.

El uso de la cubierta de bloqueo para botones pulsadores es obligatorio en cada dispositivo MasterPacT MTZ enclavado. Los botones pulsadores de cierre de los dispositivos enclavados se deben bloquear con candados que compartan una única llave para evitar que se produzcan órdenes de cierre simultáneas de los dispositivos enclavados.

Para obtener más información sobre la cubierta de bloqueo para botones pulsadores, consulte Accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP.

Interenclavamiento mecánico entre dos aparatos

Dos aparatos pueden estar enclavados mecánicamente mediante cables o varillas de modo que ambos no puedan estar cerrados al mismo tiempo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Para el enclavamiento mediante cables: NVE35522

  • Para el enclavamiento mediante varillas: NVE35523

Unidad de enclavamiento eléctrico IVE

El enclavamiento eléctrico entre aparatos MasterPacT MTZ se puede realizar usando la unidad de enclavamiento eléctrico IVE o mediante conexiones específicas. La unidad IVE sólo está indicada para dos aparatos. Para tres aparatos se necesitan conexiones específicas para realizar el enclavamiento eléctrico.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 51201201AA.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.