DOCA0100ES-08

Apertura del aparato

Condiciones de apertura

Para abrir el aparato, este tiene que estar cerrado (I).

NOTA: Una orden de apertura siempre tiene prioridad sobre una orden de cierre.

Apertura del aparato

En las tablas siguientes se presentan las distintas formas de abrir el aparato en los diferentes modos de control disponibles.

El aparato se puede abrir de las formas siguientes en todos los modos de control:

Tipo de apertura

Modo control

Accesorios

Acción de apertura

Mecánico

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

Pulse el botón pulsador de apertura en la parte frontal del aparato.

La acción de apertura se puede realizar en cualquier momento.

Automático

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

Bobina de disparo MN, con o sin temporizador para bobina MN

La bobina de disparo MN abre el aparato automáticamente en caso de caída de tensión.

Mediante botón pulsador externo

Manual, Auto: Local o Auto: A distancia

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Uno de los accesorios siguientes:

    • Bobina de apertura comunicante o estándar MX

    • Bobina de disparo MN, con o sin temporizador para bobina MN

Pulse el botón pulsador externo que está conectado a la bobina de apertura MX o a la bobina de disparo MN mediante los terminales del cliente.

Cuando la bobina de disparo MN está conectada al temporizador para bobina MN, el aparato se abre con el retardo correspondiente.

Además, el interruptor automático se puede abrir de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita realizar ningún trabajo en la red eléctrica sin validar físicamente la correcta ejecución de las acciones de software locales o remotas para abrir el interruptor automático o apagar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tipo de apertura

Modo control

Accesorios

Acción de apertura

A través del módulo IO

Automático: Local o Auto: A distancia

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

  • Módulo de puerto ULP

  • Módulo IO

Abra el interruptor automático usando la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2 del módulo IO.

  • Si el modo de control del interruptor automático está establecido en local mediante el módulo IO, el comando de apertura se emite desde los botones pulsadores locales conectados a las entradas digitales.

  • Si el modo de control del interruptor automático está establecido en remoto mediante el módulo IO, el comando de apertura se emite desde las salidas remotas del PLC conectadas a las entradas digitales.

Consulte DOCA0055•• Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

A través de la pantalla FDM121

Automático: Local

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

Envíe un comando para abrir el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al aparato a través del bus ULP.

La acción de apertura está protegida con contraseña.

A través del software EcoStruxure Power Commission

Automático: Local

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado localmente al aparato a través del puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña.

Consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

A través de EcoStruxure Power Device

Automático: Local

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

  • Módulo digital de asistente de funcionamiento de MasterPacT

Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde el EcoStruxure Power Device con el módulo digital del asistente de funcionamiento de MasterPacT, mediante la comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo o la conexión USB OTG. La acción de apertura está protegida con contraseña.

A través de la comunicación Modbus

Automático: A distancia

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE, EIFE o IFM o servidor IFE

Envíe un comando de apertura al interruptor automático a través de la red de comunicación Modbus.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña.

Consulte DOCA0105•• Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X  - Comunicación Modbus  - Guía del usuario.

NOTA: El software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado al aparato a través de la red de comunicación se puede usar para enviar comandos de apertura.

A través de la comunicación IEC 61850

Automático: A distancia

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE o EIFE

  • Módulo digital IEC 61850 para MasterPacT MTZ

Envíe un comando de apertura al interruptor automático a través de la red de comunicación IEC 61850.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña.

Consulte DOCA0162•• MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X  - Guía de comunicación IEC 61850.

Mediante páginas web IFE/EIFE

Automático: A distancia

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de seccionamiento

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE o EIFE o servidor IFE

Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde la página web de control IFE/EIFE.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña.

Consulte el documento pertinente:

Si el aparato no se abre, consulte el capítulo de solución de problemas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.